|
|
¿Por qué la electroválvula emite un sonido anormal? |
 |
|
|
¿Por qué la electroválvula no se abre? |
 |
|
|
¿Por qué la electroválvula no se cierra o se cierra parcialmente? |
 |
|
|
¿Por qué la electroválvula sólo se abre parcialmente? |
 |
|
|
¿Por qué una bobina montada en una electroválvula está caliente?
|
Cuando durante un período continuado se aplica tensión a la bobina es normal que ésta esté caliente.
|
|
 |
|
|
¿Cuál es la diferencia entre una válvula de accionamiento directo y una servoaccionada?
Generalmente, las válvulas de accionamiento directo se emplean en aplicaciones con flujo bajo y tamaños de tubería pequeños (3/8" o menores). Estas pueden abrirse y cerrarse independientemente de la presión diferencial (dentro de la gama de presiones diferenciales permisibles).
Las válvulas servoaccionadas, se sirven de la presión diferencial para crear la fuerza necesaria para abrir la válvula y mantenerla abierta. Por esto, la válvula solamente podrá abrirse cuando haya una cierta presión diferencial. La velocidad de cierre de la válvula depende de la presión diferencial.
|
|
 |
|
|
¿Puede una electroválvula funcionar sóla o necesita algo más?
|
Todas las electroválvulas requieren una bobina eléctrica para funcionar. En las descripciones técnicas aparecen las bobinas recomendadas para cada tipo de válvula. También suele ser necesario el conector, éste va colocado en la bobina y sirve para instalar el cableado eléctrico. A veces, también es necesario colocar un filtro para fluidos con partículas, se recomienda usar filtros que puedan limpiarse fácilmente. Otro elemento que sería necesario si tuvieramos contrapresión, sería una válvula antiretorno.
|
|
 |
|
|
¿Por qué se ha quemado la bobina ( está fría pero sigue con tensión)? |
 |
|
|
¿Qué grado de protección IP tienen las electroválvulas Danfoss?
El grado de protección IP se aplica al conector que se instala con la electroválvula. Danfoss suministra conectores con IP65/IP67. El grado de protección IP protege contra las penetraciones de cuerpos sólidos (primer dígito)y de humedad (segundo dígito); un dígito más alto indica mayor protección. Por ejemplo, nuestro IP67 indica que la bobina puede aguantar sumergida a una profundidad de 1m durante 1/2 hora.
|
|
 |
|
|
¿Qué significado tienen los ratios de potencia en las bobinas?
Tanto en las electroválvulas de accionamiento directo como las servoaccionadas, los ratios de potencia indican hasta que presión diferencial máxima podremos llegar utilizando esa bobina. En las descripciones técnicas aparecen para cada modelo que bobina tendremos que utilizar para conseguir distintos valores de presión diferencial máxima.
También, en función de la potencia de la bobina, tendremos diferentes grados de protección. En bobinas de 10W, 12W y 20W tenemos IP67; mientras que en las bobinas de 9W sólo obtendremos IP65.
|
|
 |
|
|
¿Qué parámetros son los más importantes para seleccionar una válvula: tamaño, presión, caudal, etc.?
|
Todos los parámetros son importantes. La presión y el caudal son muy importantes cuando se selecciona una válvula. El paso es importante, pero siempre pueden ponerse adaptadores para ajustar el paso de la válvula y la tubería.
|
|
 |
|
|
¿Qué válvulas podré utilizar para agua potable?
|
Podrán utilizarse todas aquellas válvulas que tengan homologación WRc para agua potable. Danfoss dispone de válvulas con homologación WRc en tamaños que van desde 1/8" a 2". Estas válvulas aparecen en nuestros catálogos de producto.
|
|
 |
|
|
¿Qué ocurre si tengo una contrapresión en mi sistema?
|
Si hay contrapresión en el sistema, será necesario instalar una válvula antiretorno aguas abajo. Muy pocas válvulas de solenoide pueden trabajar con contrapresión.
|
|
 |
|
|
¿Qué es el valor Kv?
|
El valor Kv es capacidad que puede admitir la válvula. Los valores que se dan en los datos técnicos hacen referencia al agua a 1 bar y, se expresan en m3/h.
|
|
 |
|
|
Tengo una bobina, ¿qué válvula puedo utilizar con ella?
El programa de bobinas es tan amplio como el programa de válvulas. La elección de la válvula dependerá de la aplicación.
Danfoss dispone de 2 programas principales de bobinas:
* De tipo A. Es un programa de bobinas compactas de color negro, que pueden ser utilizadas on todas las válvulas que tengan una letra A en la sexta posición de la designación de la válvula, por ejemplo: EV220A.
* De tipo B. Es un programa de bobinas de color azul que pueden ser combinadas con las válvulas que en la sexta posición de su designación tienen una letra B. Por ejemplo: EV220B.
|
|
 |